欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

希望更快速地进行孔加工

  • 2021.11.24 10:48:25
  • 米思米
  • 1672

问题

希望更加高速的完成孔加工


我们尝试计算了公司内钻孔加工所花费的时间,发现花费的时间比想象中的更长,占了总加工时间的6成。
我们计划通过提高加工速度来提高加工效率,但提升加工条件的关键点是什么?

回答

高速钻孔加工所必须的条件


为了高速完成孔加工,孔之间的移动时间(进给速度和敏捷性)是重要的因素,而对于刀具来说,满足如下条件至关重要。

1.    高刚性的刀具材质
如果刀具材质本身不具备刚性,则无法提高转速进行加工。选择超微粒子超硬合金这样的高刚性材料,只是第一步。

2.    最佳槽长度
与立铣刀等相比,钻头的芯径较小,所以槽长度越长,则刀具刚性会显著降低。在实施高速加工时,应选择槽的长度与加工孔的深度最匹配的钻头,并尽可能提高刚性。

希望更快速地进行孔加工

通过使用最佳槽长的钻头,可大幅度提升孔加工的效率。通过加长重新研磨的部分,可重新研磨的次数随之增加,钻头可以长时间使用,但加工速度提升所带来的效率会受到损失。因此需要探讨一种方法,确保在设置重新研磨部分时,无需牺牲加工效率。

3.    高夹持精度、高夹持刚性的刀柄
使用能够高精度夹持钻头、即使高转速下也不会产生颤振的刀柄非常重要。最好采用热装刀柄。

推荐商品简介

最适合于斜切、切入切削的多功能型平头立铣刀


TiAIN涂层超硬钻头
高速、高进给加工用/立铣刀柄型/Stub
TAC-RESDBA

希望更快速地进行孔加工

希望更快速地进行孔加工


TiAIN涂层超硬钻头
高速、高进给加工用/立铣刀柄型/标准型
TAC-RESDRA

希望更快速地进行孔加工

加工事例:高速钻孔加工


在高速切削条件下,使用普通加工用钻头和高速、高进给加工用钻头的孔加工

使用刀具:TAC-RESDRA6

希望更快速地进行孔加工

希望更快速地进行孔加工

希望更快速地进行孔加工


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities